<?XML Version="1.0">
<nidocument>
<nicomment>
<nifamily familyname="LabVIEW WSN" displayname="LabVIEW WSN">
</nifamily>
</nicomment>
<nierror code="-25399">
LabVIEW WSN:  Letzter LV-WSN-Fehler. Zurck
</nierror>
<nierror code="-25339">
LabVIEW WSN:  Die Versorgung des Empfngers des seriellen Ports muss vor dem Aufruf dieser Funktion aktiviert werden. Anderenfalls knnen keine neuen Daten gelesen werden.
</nierror>
<nierror code="-25338">
LabVIEW WSN:  Dieses Gert untersttzt nicht das gleichzeitige Empfangen oder Senden der gewnschten Anzahl Bytes am seriellen Port.
</nierror>
<nierror code="-25337">
LabVIEW WSN:  Die gewnschte Anzahl Bytes konnte nicht innerhalb der angegebenen Zeit gesendet oder empfangen werden.
</nierror>
<nierror code="-25336">
LabVIEW WSN:  Die gewnschte Konfiguration des seriellen Ports wird vom Gert nicht untersttzt. 
</nierror>
<nierror code="-25327">
LabVIEW WSN:  Unzureichender Benutzer-RAM.
</nierror>
<nierror code="-25326">
LabVIEW WSN:  Ungltige Benutzer-RAM-Referenz.
</nierror>
<nierror code="-25325">
LabVIEW WSN:  Verifizierung des Benutzerspeichers schlug fehl.
</nierror>
<nierror code="-25324">
LabVIEW WSN:  Schreiben in den Benutzerspeicher schlug fehl.
</nierror>
<nierror code="-25323">
LabVIEW WSN:  Schreibvorgang in den Benutzerspeicher schlug fehl, da die Position nicht leer ist.
</nierror>
<nierror code="-25322">
LabVIEW WSN:  Benutzerspeicher auerhalb des gltigen Bereichs. Die Operation verwies auf eine Position auerhalb des Benutzerspeicherbereichs.
</nierror>
<nierror code="-25321">
LabVIEW WSN:  Gewnschter Benutzerspeicherbereich konnte nicht gelscht werden.
</nierror>
<nierror code="-25320">
LabVIEW WSN:  Nullzeigerausnahme.
</nierror>
<nierror code="-25313">
LabVIEW WSN:  Interner Fehler: Hardware-Fehler.
</nierror>
<nierror code="-25312">
LabVIEW WSN:  Der Knoten ist nicht verbunden.
</nierror>
<nierror code="-25311">
LabVIEW WSN:  Ungltiges Argument.
</nierror>
<nierror code="-25310">
LabVIEW WSN:  Verpasste Benutzernachricht.
</nierror>
<nierror code="-25309">
LabVIEW WSN:  Funkverbindungsfehler: Es trat ein interner Fehler auf. Wenden Sie sich an den technischen Support von National Instruments (ni.com/support).
</nierror>
<nierror code="-25308">
LabVIEW WSN:  Flash-Fehler: Es trat ein interner Fehler auf. Wenden Sie sich an den technischen Support von National Instruments (ni.com/support).
</nierror>
<nierror code="-25307">
LabVIEW WSN:  berlauf der Befehls-Queue: Es trat ein interner Fehler auf. Wenden Sie sich an den technischen Support von National Instruments (ni.com/support).
</nierror>
<nierror code="-25306">
LabVIEW WSN:  Fehler bei der digitalen Ausgabe: Es trat ein interner Fehler auf. Wenden Sie sich an den technischen Support von National Instruments (ni.com/support).
</nierror>
<nierror code="-25305">
LabVIEW WSN:  ADC-Fehler: Es trat ein interner Fehler auf. Wenden Sie sich an den technischen Support von National Instruments (ni.com/support).
</nierror>
<nierror code="-25304">
LabVIEW WSN:  CJC-Fehler: Es trat ein interner Fehler auf. Wenden Sie sich an den technischen Support von National Instruments (ni.com/support).
</nierror>
<nierror code="-25303">
LabVIEW WSN:  Fehler bei der SPI-Kommunikation: Es trat ein interner Fehler auf. Wenden Sie sich an den technischen Support von National Instruments (ni.com/support).
</nierror>
<nierror code="-25302">
LabVIEW WSN:  Fehler beim seriellen Empfangen: Es trat ein interner Fehler auf. Wenden Sie sich an den technischen Support von National Instruments (ni.com/support).
</nierror>
<nierror code="-25301">
LabVIEW WSN:  Fehler bei der seriellen bertragung: Es trat ein interner Fehler auf. Wenden Sie sich an den technischen Support von National Instruments (ni.com/support).
</nierror>
<nierror code="-25300">
LabVIEW WSN:  Im LabVIEW Wireless Sensor Network Module trat ein interner Fehler auf. Wenden Sie sich an den technischen Support von National Instruments (ni.com/support).
</nierror>
<nierror code="-25283">
LabVIEW WSN:  Die Knoten-ID befindet sich nicht in der Knotentabelle des Gateways.
</nierror>
<nierror code="-25282">
LabVIEW WSN:  Ungltige Nachrichtenreferenz.
</nierror>
<nierror code="-25281">
LabVIEW WSN:  Ungltige Knotenreferenz.
</nierror>
<nierror code="-25280">
LabVIEW WSN:  Ungltige Gateway-Referenz.
</nierror>
<nierror code="-25254">
LabVIEW WSN:  Verbindungs-Timeout. Gateway befindet sich eventuell in schlechtem Zustand.
</nierror>
<nierror code="-25253">
LabVIEW WSN:  Doppelte Interface-Registrierung: Es trat ein interner Fehler auf. Wenden Sie sich an den technischen Support von National Instruments (ni.com/support).
</nierror>
<nierror code="-25252">
LabVIEW WSN:  Gateway hat inkompatible oder fehlerhafte Daten empfangen.
</nierror>
<nierror code="-25251">
LabVIEW WSN:  Speicherfehler. Verwendeter Speicher kann nicht neu zugewiesen werden.
</nierror>
<nierror code="-25250">
LabVIEW WSN:  Speicherzuweisung fehlgeschlagen.
</nierror>
<nierror code="-25230">
LabVIEW WSN:  Der Prozessor konnte eine Anfrage nicht deserialisieren. Dieser Fehler kann auftreten, wenn Protokollversionen nicht kompatibel oder Daten fehlerhaft sind.
</nierror>
<nierror code="-25229">
LabVIEW WSN:  Der Prozessor konnte eine Anfrage nicht deserialisieren. Dieser Fehler kann auftreten, wenn Protokollversionen nicht kompatibel sind.
</nierror>
<nierror code="-25228">
LabVIEW WSN:  Die Anfrage wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
</nierror>
<nierror code="-25227">
LabVIEW WSN:  Speicherzuweisung fehlgeschlagen.
</nierror>
<nierror code="-25226">
LabVIEW WSN:  Dem Client wurde der Zugriff verweigert.
</nierror>
<nierror code="-25225">
LabVIEW WSN:  Verbindung durch Client abgebrochen.
</nierror>
<nierror code="-25224">
LabVIEW WSN:  Netzwerkkommunikation schlug fehl.
</nierror>
<nierror code="-25223">
LabVIEW WSN:  Verbindungs-Timeout.
</nierror>
<nierror code="-25222">
LabVIEW WSN:  Keine Verbindung zum angegebenen Dienst mglich.
</nierror>
<nierror code="-25221">
LabVIEW WSN:  Keine Verbindung zum angegebenen Gateway mglich.
</nierror>
<nierror code="-25220">
LabVIEW WSN:  Allgemeiner Verbindungsfehler.
</nierror>
<nierror code="-25200">
LabVIEW WSN:  Erster LV-WSN-Fehler
</nierror>
<nierror code="21100">
LabVIEW WSN:  Erste LV-WSN-Warnung
</nierror>
<nierror code="21240">
LabVIEW WSN:  Der Empfnger des seriellen Ports hat eine Unterbrechung (Break Condition) empfangen.
</nierror>
<nierror code="21241">
LabVIEW WSN:  Die angeforderte Anzahl Bytes wurde vom seriellen Port gelesen, bevor der festgelegte End-String erfasst wurde.
</nierror>
<nierror code="21299">
LabVIEW WSN:  Letzte LV-WSN-Warnung.
</nierror>
</nidocument>